This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:PPC3调试192Khz 问题

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1191367/tas2781evm-ppc3-debug-192khz-questions

器件型号:TAS2781EVM

您好!

一位客户将 TAS2781EVM 与 PPC3搭配使用、 当采样率为48kHz 时、PPC3可以成功加载、 但当采样率为192Khz 时、PPC3无法成功加载。 如何调试?  

非常感谢你的帮助。

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn、

    您能否提供有关他们如何在两种采样率情况下进行测试的更多详细信息? 在"Tuning and Audio Processing"面板中、PPC3无法成功加载到哪里? 客户如何更改采样率?
    您能否尝试使用 ROM 模式并检查音频是否能够以更高的采样率播放? 您可以在"设备控制"面板上执行此操作、在右上角的下拉列表中将"调优模式"更改为"ROM 模式"、然后单击应用。 如果无法播放音频、请检查 IRQ 并让我知道触发了哪些标志。
    我将尝试在我的一侧复制、但我现在对该实验的访问权限有限、因此我可能能够在本周结束或下周初获得更多详细信息。

    此致、
    Ivan Salazar
    应用工程师