This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6360-Q1:PCM6360-Q1- HVDD VBAT&MICBIAS

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187560/pcm6360-q1-pcm6360-q1--hvdd-vbat-micbias

器件型号:PCM6360-Q1

大家好、

数据表如上所述、HVDD 需要大于 MICBIAS。

下面是一些问题:

如果 HVDD 和 VBAT 均为8V、并且 MICBIAS 也配置为8V、将会发生什么情况?

2.  如果 HVDD 和 VBAT 均为8V、并且 MICBIAS 也配置为9V、会发生什么情况?

上述问题是否会报告为错误? 它是否会导致 ADC 没有输出?

谢谢、

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的 TI 专家今天在美国休假、请耐心等待、因为我们的回复会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    祝你度过快乐的假期。

    我补充一个问题:

    3. MICBIAS 不稳定是否会导致某些诊断出错?

    谢谢、

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、我们的 ADC 专家将尽快发表评论

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    微偏置由 HVDD 引脚的线性稳压器在内部供电。 因此、MicBias 的最高值为 HVDD-0.6。  

    如果 HVDD 为8v 且 MicBias 设置为9V。 则 MicBias 将显示为8-0.6 或7.4v

    如果 HVDD 为8v、则如果将 MicBias 设置为8v、则它最多可以变为7.4v evemn。

    微偏置必须保持稳定、以确保电路正常运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sanjay、

    感谢您的支持。

    1.当 MICBIAS 和 HVPP 均为8V 时,MICBIAS 是否为稳定的7.4V?

    2.  MICBIAS 不稳定是否会导致某些诊断出错?

    谢谢、

    萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoxiang、  

    我们的许多音频专家都不在办公室、因此请耐心等待、因为回复会延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoxiang、  

    我不建议将 MICBIAS 编程为8V、并且 HVDD = 8V。由于 MICBIAS 稳压 器在压降条件下的性能不好、而且是的、可能会导致不稳定和噪声增加。

    如果 HVDD = 8V、为了 获得最佳性能、最大 MICBIAS 电压设置应为7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff

    感谢您的支持。

    MICBIAS 不稳定是否会导致某些诊断出错?

    因为在某些情况下会发现错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉、由于周末的延迟、Jeff 将继续进行线程答对。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoxiang、  

    是的、这可能会导致一些诊断 错误。

    -Jeff