This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:用于共享 ASI 总线

Guru**** 2478825 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1190578/pcm6240-q1-for-sharing-asi-bus

器件型号:PCM6240-Q1

大家好、团队、

 

请检查 PCM6240-Q1是否支持以下配置吗?  AP 处理器可能同时需要和单独使用相同的数据。

如果是、您能解释一下如何连接它吗? 我想知道它是否可以使用 PCM6240-Q1的 GPIOx 实现。

 

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sam Lee、

    等待24 - 48小时的响应、

    此致、

    其他  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sam Lee、

    您可以将两个麦克风连接到 PCM6240-Q1、如果有两个通道、则使用 I2S;如果有两个以上的通道、则使用 TDM…… 如果 通道并行放置并共享进入 AP 器件的节点、则 I2S 和 TDM 接口可链接到两个端点(AP1和 AP2)。 操作 AP 器件时、请确保它们是同步的、并且 EVM 或 AP 只会生成一个主时钟。

    此致、  

    其他

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是

    感谢您的确认。

    此致、

    Sam Lee