This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4890:LM4890是否可用作音频压电式驱动器?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LM4890, LM48580, LM48560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1191235/lm4890-can-lm4890-be-used-as-audio-piezo-driver

器件型号:LM4890
主题中讨论的其他器件: LM48580LM48560

LM4890是否可用作音频压电式驱动器?

我假设我要在扬声器(-)连接上添加一个串联电阻。

Murata PKLCS12E4001-R1是目标压电器件。

谢谢、Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    添加串联电阻器是一个好主意、基本而言、您需要寻找方法来避免反馈环路上的相移导致的不稳定性。 有一个 PSpice 模型可供使用、以防您在测试实际电路之前仿真几个不同的情况。
    众所周知、LM4890不适用于压电式扬声器、因此测试和可靠性可能不符合器件指定的性能。

    如果您正在考虑使用其他器件来驱动压电式扬声器、则可以检查 LM48580或 LM48560。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师