This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1742:由于全零数据而产生的输出噪声

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1742, PCM1789

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1190571/pcm1742-output-noise-due-to-all-zero-data

器件型号:PCM1742
主题中讨论的其他器件: PCM1789

您好!

当将全零数据输入 PCM1742时、噪声水平约为-108dB 的70Hz、Δ-Σ 调制输出中出现奇次谐波。 这是已知症状吗?
通过向 PCM1742输入微小信号数据、可以改善这些噪声。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    是的、我在类似系列的其他 DAC 中看到过这一点。   在这种情况下、您可以将其静音。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-San:

    感谢您的快速回复。

    请告诉我为什么连续输入全零数据会导致 Δ-Σ 调制器产生音调噪声?
    PCM1789和其他 PCM DAC 不会出现此症状。
    此外、由于 PCM1742与硬件控制(默认设置)一起使用、因此无法使用软件静音功能。 因此、如果可能、请告诉我任何其他权变措施。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato-San、  

    该器件非常成熟、内部设计没有任何文档。 如果没有有关该器件和 PCM1789的内部信息、 我无法评论差异  、但我猜是调制器和 OSR 不相同、因此具有一些不同的性能。  

    该器件具有零检测功能、可 用于操作外部静音电路。 实际上、这正是数据表建议的可能使用这些标志的方法。

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arash-San:

    感谢您提供信息。

    如果我收到客户的任何其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤