This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:pcm6260驱动程序

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1190916/pcm6260-q1-pcm6260-driver

器件型号:PCM6260-Q1

尊敬的 TI:

     我们想知道是否有与内核5.15兼容的最新 pcm6260驱动程序可提供给我们? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们的 Linux 驱动程序专家将 在12-24小时内提供意见

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请检查附件、这是 我们的下一个版本 pcm6xxx-Linux-Driver、它将与 kernel-5.15兼容、该文档将指导您如何使用 reg-bin 工具并注册 此 驱动程序。 如果您有任何疑问、请与我们联系。

    pcmdevice.7z