This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:客户有很多芯片损坏问题、具体表现为异常现象、例如 AVDD 电压错误和对地短路。 请帮助检查设计是否存在任何问题。 可能的原因

Guru**** 2480135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1190913/tas6424e-q1-the-customer-has-many-chip-damage-problems-which-are-specifically-manifested-as-abnormal-phenomena-such-as-wrong-avdd-voltage-and-short-circuit-to-the-ground-please-help-to-check-whether-there-is-any-problem-with-

器件型号:TAS6424E-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424E

客户有很多芯片损坏问题、具体表现为 AVDD 电压错误和接地短路等异常现象。 请帮助检查设计是否存在任何问题。 芯片损坏的可能原因?

e2e.ti.com/.../TAS6424E.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在原理图上没有发现任何错误。

    AVDD 由内部 LDO 从 VBAT 生成。 因此、您可以再次检查 VBAT 电源。

    请仔细检查加电顺序。  

    此致、

    Derek