This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3253EVM-K:在 PurePath Studio (便携式音频)的 miniDSP 存储器工具中找不到 FWIDTLV320AIC3253EVM-K

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3253EVM-K, TLV320AIC3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1191830/tlv320aic3253evm-k-we-cannot-find-fwidtlv320aic3253evm-k-in-minidsp-memory-tool-of-purepath-studio-portable-audio

器件型号:TLV320AIC3253EVM-K
主题中讨论的其他器件: TLV320AIC3253

我使用 TLV320AIC3253EVM-K 我遇到的问题是、我们无法将我们的计划 DL 为   TLV320AIC3253EVM-K

我尝试在下面进行操作

1、创建一个采样电路--好的(是的。我可以找到 TLV320AIC3253)

2,build -> Genarate 代码--好的

3、Build ->下载并运行--NG

4、Tools -> I2C memory tool -> Setup -> Board FWID

我找不到 TLV320AIC3253EVM。 我们将 FW 下载到 TLV320AIC3253EVM
如何解析?

我们找不到 TLV320AIC3253EVM-K

为 BASE_MAIN_Rate48生成代码..  组装 完成。

构建成功。

找到的电路板类型:FWIDTLV320AIC3254EVM-K

警告: 电路板的 FWID、FWIDTLV320AIC3254EVM-K、与流程中的框架不匹配。

电路板采样率:48000Hz。

将 base_main_Rate48.cfg 下载到 EVM。

完成。