This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC 和 TLV320ADC 上的输入和输出、接地路径?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1191666/input-and-output-on-tlv320aic-and-tlv320adc-path-to-ground

主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3105

这与未使用引脚上的常见问题解答帖子相关。 对于将在这些芯片上连接和断开源的输入、我们应该在输入上添加一条接地路径? 例如、在具有可选输入(RCA 输入)的器件上、我们是否应该添加接地路径? 对于 TLV320AIC3105上的输入、这看起来是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我们建议将未使用的模拟输入交流耦合到接地、以便此连接正常。 我们的 EVM 上也实现了这方面的一个示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!"

    抱歉、该原理图未显示任何接地端。 直流耦合电容器 C7/C8未接地。 请您澄清一下"这方面的一个示例也在我们的 EVM 上实现了。 "

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    对这种混乱表示歉意。 J6和 J14是跳线、显示您可以将输入配置为单端或差分输入。 如果未使用交流耦合到接地、我们建议这样做。 您可以插入一根跳线来代替 R21节点、这是一条导致模拟输入或以其他方式对地短路的路径。

    此致、