This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL972:无信号时产生噪声

Guru**** 2835905 points

Other Parts Discussed in Thread: TL972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1191312/tl972-noise-when-there-is-no-signal

器件型号:TL972

大家好、

我在电路板上创建了多个 TL972、它们在没有信号时产生噪声。
是否确认了这种事件?
如果是、我们可以对它做些什么?

此致。
Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryu、

    100kHz 时的典型噪声为4nV/rtHz;有关其他频率下的典型噪声、请参阅图6。

    一些样本的噪声可能会明显更高。

    如果噪声无法承受、请考虑具有最大噪声电压的备用器件型号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    感谢您的回复。
    有些人有这种现象,有些人没有。
    有些人的噪声耐受能力是否可能更强或更弱?

    此致。
    Ryu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryu、

    如果源晶圆(在将运算放大 器植入晶圆之前)完全均匀、则噪声应在各个单独的情况下保持一致。 但是、没有源晶圆是完美的。 如果不完美与 敏感 输入级重合、则该个人的噪声可能会更高。