This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3105:是否可以使用和不使用附加低通滤波器来阐明器件的电气特性?

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3105, TLV320ADC6140, PCM3120-Q1, TLV320ADC5120, TLV320ADC3140, TLV320ADC3120, TLV320ADC6120, TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1191724/tlv320aic3105-can-you-clarify-electrical-characteristics-of-the-device-with-and-without-an-additional-low-pass-filter

器件型号:TLV320AIC3105
主题中讨论的其他器件: TLV320ADC6140PCM5120-Q1PCM3120-Q1TLV320ADC5120TLV320ADC3140PCM6120-Q1TLV320ADC3120TLV320ADC6120TLV320ADC5140

在数据表的脚注2第8页上、它说:

所有性能测量均使用20kHz 低通滤波器和加权滤波器完成、如有说明。 可能无法使用此类滤波器
导致 THD+N 更高、SNR 和动态范围读数低于电气特性中所示的值。 低通滤波器
消除带外噪声、虽然不可闻、但该噪声可能会影响动态规格值

但在第25页 10.3.3.2中、它说:

由于音频 ADC 的过采样性质和集成的数字抽取滤波、
对模拟抗混叠滤波的要求非常宽松。 TLV320AIC3105集成了二阶
在1MHz 频率下具有20dB 衰减的模拟抗混叠滤波器。 该滤波器与数字抽取滤波器相结合、
无需额外的外部组件即可提供足够的抗混叠滤波。

那么、我想知道是否需要低通滤波器? TLV320AIC3105数据表以及 TLV320ADC6140数据表中均包含此声明。 两个器件都在我的项目中、我想知道您是否认为输入端需要低通滤波器。 我对这方面的数据表感到困惑... 顺便说一下、这两个 EVM 模块都不包含滤波器。  

将连接的设备类型包括手机、平板电脑、笔记本电脑、MP3播放器、CD 播放器、 等等 有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、"TLV320ADCx140系列音频 ADC (TLV320ADC3140、TLV320ADC5140和 TLV320ADC6140)以及 TLV320ADCx120/PCMx120-Q1 (TLV320ADC3120、TLV320ADC5120、TLV320ADC6120、PCM3120-Q1)在 PCM5Q1中无需使用抗混叠滤波器、即 PCM3120-Q1。" 如本文档所述:  

    应用手册 TLV320ADCx140、TLV320ADCx120、PCMx120-Q1集成模拟抗混叠滤波器(修订版 A) PDF|HTML 2022年4月4日

    因此、多年前发布的 TLVAIC 产品与这些新型 ADC 之间必须存在差异、对吧? 我的设计告诉我、我应该使用低通无源 RC 滤波器对 TLV320AIC3105进行滤波、并考虑到这些新的增强功能、使 TLV320ADCx140器件保持不变。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您回答正确。 我们的产品系列中的较新一代 ADC 中有一个集成的抗混叠滤波器、这在我们的较旧系列编解码器中不存在。 由于 ADC 典型应用正在记录并且集成了滤波器、因此它省去了一些外部组件

    此外、AIC31xx 数据表中提到的滤波器主要用于消除带外噪声并帮助消除模拟输出线路输出和 HPOUT 上的混叠、尤其是在连接到低阻抗负载(如 D 类扬声器放大器)时。 EVM 上存在这种情况。 以下是有关编解码器的另一个应用手册: https://www.ti.com/lit/pdf/slaa313 。