This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM9211EVM-U:请求:Gerber 文件

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3253, PCM9211, PCM9211EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1191706/pcm9211evm-u-request-gerber-files

器件型号:PCM9211EVM-U
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3253PCM9211

大家好、我们使用的是 PCM9211和 TLV320AIC3253、如果我们能够获得"PCM9211EVM-U 和 TLV320AIC3253EVM"的 gerber/Altium 文件、以加快我们的设计、

谢谢、Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我们不会共享 EVM 的 Altium /光绘文件、但为了加快设计过程、我们在相应的用户指南的末尾提供了完整的 EVM 系统 BOM、PCB 层图和 EVM 原理图