This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825P:终端系统集成接线方法

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825P, TAS5822M, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1191054/tas5825p-end-system-integration-wiring-method-inqury

器件型号:TAS5825P
主题中讨论的其他器件: TAS5822M、 TAS5825M

大家好、

我的客户正在设计 TAS5825P 并构建了一个原型。 但是、当将 EVM 与其原型板连接以使用 GUI 的终端系统集成时、他们会面临问题。

它们跳过 I2C 线以在 EVM 和原型板之间进行连接。 他们在设计其他 TAS58xx 器件时采用了相同的方法、但问题仅发生在 TAS5825P EVM 上。

两个电路板之间是否存在任何缺失的接线? 请查看以下客户配置。

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    您是指客户使用其他 tas58xx 器件、它可以正常工作。

    您是说它们跳过母板上的导线吗? 对于许多其他 tas58xx、必须连接主板才能工作。

    tas5825p 将 xmos 和放大器器件组合在同一电路板上、可能会发生一些冲突。

    可以检查2个点。

    1.尝试使用主板查看它是否可以与客户板连接。

    2.闪存 i2c 时、tas5825p EVM 板上的芯片是否工作?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    对于 TAS5825P、LG 尝试使用5825P EVM。 TAS5822M EVM 在去年推出 TAS6822时没有问题。

    您说的是"主板"、它是指 TAS5825M 所使用的 PPC3主板吗?

    对于#2、芯片工作正常。

    谢谢、

    Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay

    如果 tas5822可以成功连接,tas5825p 也应该工作。

    客户电路板上使用了多少安培器件、对于 tas5825p EVM 电路板、仅装配了1安培器件、因此超过1安培的系统内调谐可能无法工作。

    BTW、如果客户不使用 h 类功能、客户是否拥有 tas5825m 板。

    从 tas5825m 跳线也可以工作。 此时应使用 tas5825m GUI。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    在尝试使用 PPC3主板后、它就能正常工作!

    感谢您的建议。

    Jay