在测试 TPA6304的信噪比时、发现1Vrms 输出的信噪比仅为74dB (需要>80dB)、底部噪声为220uV (6304的规格为60uV)。 请提供优化建议。 谢谢你。 随附测试报告、PCB 和原理图。

e2e.ti.com/.../AMP-LAYOUT.docxe2e.ti.com/.../7673.AMP.pdfe2e.ti.com/.../TPA6304_2D00_.docx
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在测试 TPA6304的信噪比时、发现1Vrms 输出的信噪比仅为74dB (需要>80dB)、底部噪声为220uV (6304的规格为60uV)。 请提供优化建议。 谢谢你。 随附测试报告、PCB 和原理图。

e2e.ti.com/.../AMP-LAYOUT.docxe2e.ti.com/.../7673.AMP.pdfe2e.ti.com/.../TPA6304_2D00_.docx
您好!
首先、在 AP 设置方面、您还应选择 A 加权滤波器。
其次、我认为噪声来自输入侧。 您可以通过1uF 电容器将所有音频输入短接至 GND、然后再次进行仔细检查。 这可以避免输入噪声的影响。
音频输入布局应遵循数据表 7.3.1单端模拟输入。
可以移除输入端的1.5K 和7.5K Ω 电阻器、这可能会带来噼啪噪声风险。
输入上的10uF 直流电容器过大、1uF 可以正常工作。
此致、
Derek
e2e.ti.com/.../ZHENKANG_2D00_E.docx
请参阅附件