This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AICPUREPATH_STUDIO:选择 EVM 时没有 AIC3253

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3253EVM-K, TLV320AIC3253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189737/aicpurepath_studio-no-aic3253-at-select-evm

器件型号:AICPUREPATH_STUDIO

大家好、

我在 AICPUREPATH Studio 的"Select EVM"菜单中找不到 TLV320AIC3253EVM。 哪里出了问题?

如果我选择了列出的任何 EVM、我仍会看到以下日志错误。

检测到 EVM。 PAPI = 37329404

USB 设备路径名称=\\?hid#vid_0451&pid_bb02&mi_03#7&f58bcdf&0&0000#{4d1e55b2-f16f-11CF-88cb-001111000030}

读取 EEPROM:1.

EVM 名称:TLV320AIC3253EVM-K

特性:0x80

供参考、软件安装程序为 setup_PurePath_Studio_Portable、Audio_miniDSP_v5.95_build1_rev35815.exe。

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hayashi、您好!

    我无法识别您在帖子中附加的 EVM 选项,它看起来像是中的下拉菜单。 使用 PPS 时、您将选择您干扰的框架。 (随附)

    请访问 GDEQuickStartGuide073010.pdf

     和 GDEUserGuide060710.pdf

    请告诉我这是否有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的道格拉斯-圣

     

    非常感谢您的支持。

     

    我尝试在下面进行操作

    1、创建一个采样电路 --好的(是的。我可以找到 TLV320AIC3253)

    2,build -> Genarate 代码--好的

    3、Build ->下载并运行--NG

    4、Tools -> I2C memory tool -> Setup -> Board FWID

    我找不到 TLV320AIC3253EVM。 我们将 FW 下载到 TLV320AIC3253EVM

    如何解析?

     

    SampleCircuit

     

    内存工具

    日志

    为 BASE_MAIN_Rate48生成代码..  组装 完成。

    构建成功。

     

    找到的电路板类型:FWIDTLV320AIC3254EVM-K ←μ A

    警告: 电路板的 FWID、FWIDTLV320AIC3254EVM-K、与流程中的框架不匹配。

    电路板采样率:48000Hz。

    将 base_main_Rate48.cfg 下载到 EVM。

    完成。

    此致、

    Hayashi