This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5806M:AVDD

Guru**** 2552780 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1191684/tas5806m-avdd

器件型号:TAS5806M

尊敬的:

我们正在使用此芯片的(小型)调整评估板。 自适应值很小、如果需要、可在稍后共享。

我们在启动时看到、LDO 在 AVDD 引脚上变为+-2.6V、而在我们想要尝试播放时仅变为+/- 25ms 至5V (这不会成功)。

这是正常行为吗? 因为它看起来应该是稳定的5V?

大家好

Thomas Van Aken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    正如您所考虑的、它应该在5V 时保持稳定、因为它为芯片内部的模拟域提供电压。

    可能会发生一些连接错误或任何其他问题。

    谢谢。

    Jesse