This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM48580:从两个源驱动压电式

Guru**** 2480215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM48580, LM48560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1190748/lm48580-driving-a-piezo-from-two-sources

器件型号:LM48580
主题中讨论的其他器件: LM48560

您好!

我有一个需要从两个源驱动压电式的应用:

-输入由标准音频源驱动的正常操作。

-次要备份操作、其中 GPIO 引脚可通过 在 FET 触发来打开/关闭蜂鸣器。

我认为下面的电路应该能够正常运行、但是我想验证一下。

有一个与扬声器输出串联的电流分流器(可能为~10m Ω)用于电流反馈。

我还添加了一个散射二极管、以防止在 LM48580未通电且 Pizeo 以备用模式运行的情况下出现任何反向电流。  

对此的反馈将非常激动。

此致、

Christian Greeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    您应该确保在启用 FET 控制时将 SDHN 引脚拉低、或者在启用 LM48580或完全断电时将其拉低?
    与 LM48580功能无关、但 FET 将如何驱动压电体? 它将像 PWM 一样进行开关吗? 还是直接驱动5V 直流电? 只需确保 LM48580与压电式驱动方式兼容。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回复。

    这是在启用 FET 控制时将 SHDN 引脚拉至低电平的良好反馈。 我假设保持散射键二极管仍然是一个好主意、对吧?

    压电体很可能会由 FET 以 5V 直流电打开或关闭。 PWM 控制是否是一个问题?

    此致、

    基督教

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:

    是的、保持二极管仍然是个好主意。

    使用 FET 的 PWM 可能是可以的、我的问题是、如果压电体只需使用直流电压驱动、这不是 LM48560所做的。 LM48560的用途是驱动在 IN+/IN-端子接收到的同一信号、而不是直流电压。 但是、如果这不是问题、那么它应该是可以的。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师