This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1865:断电模式设置

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM1865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189341/pcm1865-power-down-mode-settings

器件型号:PCM1865

您好!

我想知道让 PCM1865进入断电模式的正确过程。 PCM1865的电源电压为3.3V

问题

  1. 数据表的第13.3.77节规定:01110b 必须始终写入寄存器112 (0x70)的 RSV 位[7:3]、而11.5.1节中的示例显示0x70=0x14、该示例将00010b 写入 RSV 位。 哪一项是正确的?
  2. 在上述两个过程中、PCM1865在断电模式下的电流消耗会有所不同。 01110b 写入 RSV 位时约为1.5mA (4.95mW)、而00010b 置位时约为0.4mA (1.32mW)。 这个结果表明寄存器112的位[6:5]产生了差异。 这些位的功能是什么?
  3. PCM1865在断电模式下的电流消耗不会像第11.5.1节中所述的那样低至0.59mW。 第7.6节"电气特性:直流"还指定了软件器件在待机模式下、AVDD = DVDD = IOVDD = 3.3V 时的典型总功耗为0.644mW。 什么是正确的?
    • 测量结果
      • 4.95mW (根据第13.3.77节)(寄存器112的01110b 至 RSV 位)
      • 1.32mW,根据第11.5.1节(寄存器112的00010b 至 RSV 位)
    • 数据表说明
      • 第11.5.1节中的0.59mW
      • 0.644mW (典型值)在第7.6节"电气特性:直流"中

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  留出一些时间来接收解决方案。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要在功率控制寄存器中进入断电模式、应从加电位(0)切换到断电位(1);但要获得最低功耗、应将0x14写入功率控制寄存器。

    此致、

    其他

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    矿石、

    向寄存器112的 PWRDN 位写入0b 似乎不会使 PCM1865返回活动模式。 电流消耗仍然低至0.4mA、并且音频输出仍处于静音状态。

    PCM1865返回工作模式的正确方法是什么?

    是否可以将 PCM1865复位一次并重写寄存器设置、将其恢复为活动模式、而不是将0b 写入 PWRDN 位? 如果有任何问题、请告诉我。 以下是使器件恢复工作模式的当前过程。

    0x00←111110b (FEH)
    0x00←00000000b (00h)
    0x01←00000000b (00h)
    0x02←00000000b (00h)
    0x03←00000000b (00h)
    0x04←00000000b (00h)
    0x06←01010000b (50h)
    0x07←01010000b (50h)
    0x08←01100000b (60h)
    0x09←01100000b (60h)
    0x0B←00010011b (13h)
    0x0C←00000001b (01h)
    0x0D←10000001b (81h)
    0x71←00010000b (10h)

    我们非常感谢您的任何建议。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误您的时间、我们还会继续进行线程异步。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我对答复迟交表示歉意。 可以复位 PCM1865并重写寄存器以进入工作模式。  

    此致、  

    其他