This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC5140EVM-PDK:关于 AGC 设置

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187815/adc5140evm-pdk-about-agc-settings

器件型号:ADC5140EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC5140

很抱歉耽误你的回答。

我运行了您在 I2C 监视器上提供的代码、并看到写入日志成功、但我看不到输出波形有任何差异。

您能否向我们展示您公司的输出波形如何随上述系数而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroki 您好、

    请允许我在实验中花点时间看看是否可以测量 AGC 的释放时间。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。 期待收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、我将在本周结束前提供测试结果、感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、 我知道您将能够在本周结束前提交。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请等待我的继续线程响应以保存记录

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroki 您好、

    我在音频工作台上进行了设置测试、遇到类似的问题、 尽管写入20ms 或2s I2C、AGC 电路响应时间大约为400ms。 下周我将需要进一步测试 以 解决问题。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您解决出现相同现象的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在一周内进行更多测试和更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroki 您好、

    为了提供更新、我已将测试结果发送给我们的内部系统团队、以获取有关此问题的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 未反映设置的问题是否是 PCC3端的问题? TLV320ADC5140已在市场上拥有成熟的业绩、因此故障可能性很低。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意、我认为我的一侧可能有一个寄存器配置不正确、或者我不遵循某些流程、但如果我有任何更新、我将向您提供。 很抱歉耽误你的时间