This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:TPA3255D2DDVR 与 TPA3255DDV/TPA3255DDVR 之间有何差异。

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, TPA3255EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1191150/tpa3255-what-is-the-difference-between-tpa3255d2ddvr-and-tpa3255ddv-tpa3255ddvr

器件型号:TPA3255

我们在240W 应用中使用 TPA3255 D 类 IC。

在参考 TPA3255 EVM 时、我们发现了与  TI 库存 中的可用 IC 不同的器件型号、即 TPA3255D2DDVR、例如  TPA3255DDV/ TPA3255DDVR。

您能否告诉我们 EVM 中使用的 IC 与 TI 库存中提供的 IC 之间的差异、我们 是否还可以将 TPA3255EVM 用作  TPA3255DDV/TPA3255DDVR IC 的参考?

我还可以发现两个 IC 的描述是不同的。

TPA3255DDV/TPA3255DDVR (有源组件) 说明: TPA3255 315W 立体声、600W 单声道 PurePath 超高清模拟输入(可在 数据表中查看此说明)

TPA3255D2DDVR (EVM) 说明: 150W 立体声/300W 单声道 PurePath HD 模拟输入功率级、DDV0044D -(该说明可在 TPA3255EVM BOM (U4组件)中找到。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Pavan、

    只有一个器件。 用户指南中可能有一些旧信息、我们所说的输出功率规格基于较低的% THD+N 和较高的阻抗负载。 我们可以在用户指南上做一个注释来纠正这一问题、以避免将来的混淆、但只有一个 TPA3255器件的性能由 TPA3255数据表概述并填充在 TI EVM 上。

    此致、

    Luis