请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV320DAC3100 大家好、
TLV320DAC3100似乎支持 TDM 操作。 但我注意到没有关于寄存器设置 TDM 模式的内容。 您能否告诉我如何将器件设置为 TDM 模式?

如果您有一个与设置 TDM 模式相关的示例.c 代码、请与我分享。
谢谢你。
Jay
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
TLV320DAC3100似乎支持 TDM 操作。 但我注意到没有关于寄存器设置 TDM 模式的内容。 您能否告诉我如何将器件设置为 TDM 模式?

如果您有一个与设置 TDM 模式相关的示例.c 代码、请与我分享。
谢谢你。
Jay
您好、Ivan、
很抱歉耽误你的回答。 以下是您请求的一些信息。
他们还说、他们已按以下代码配置49.152MHz、但无法正常工作。
您能否发送一个示例配置代码来处理上述客户请求的输入 CLKS?


谢谢、
Jay