This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5102EVM-U:如何连接外部 I2S 源

Guru**** 2479335 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5102EVM-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192445/pcm5102evm-u-how-to-connect-external-i2s-source

器件型号:PCM5102EVM-U

大家好、

我尝试将外部 I2S 源连接到 PCM5102EVM-U 为此、我移除了 W3上的所有跳线。  

然后连接跳线、如下所示。

  • FLT:GND (正常延迟)
  • SCK:使用内部 PLL 的 GND
  • BCK:外部源(AP)
  • DIN 外部源
  • LRCK:外部源(44.1kHz)
  • FMT:3.3V (左已认证)
  • XSMTL 3.3V (取消静音)

并且未使用 USB 连接。 电源功率。 但输出没有输出。

 我是否错过了任何连接?

谢谢、

Jay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    您没有确认 检查了 CLKS 并在 EVM 上验证了它们、并验证了它们是否已连接到 DAC、但这是您应该检查的第一件事。

    W3连接器上的单个跳线将 信号从电路板左侧传递到右侧,因此一旦跳线插入,您就会将电路板左侧生成的信号传递到 DAC。 例如 ,如果您使用 USB 发送信号(即音乐),则将跳线留在中。 我自己为我的所有 I2S CLKS 使用 AP、并移除相应的跳线、然后 将其连接到 W3中跳线的右侧(引脚)。 然后、我可以在  W3右侧的测试点上验证我的信号。

    按照以下步骤  从 AP 发送 I2S

    1-将 I2S 信号从 AP 连接到 W3 (右侧引脚)。 使用1KHz 正弦波作为数字输入

    使用 USB 为电路板供电。

    3 -验证电路板是否按您的预期供电

    4通过在这些测试引脚上检查 I2S 信号、验证其是否已进入 DAC。

    5-您可以将 DAC 的输出连接到 AP (连接到"模拟输入" 、可以连接到 XLR 或 BNC)并使用模拟分析器、也可以简单地将 DAC 连接到示波器。

    6-监视输出并查看它是否是您发送的1KHz 正弦波。

    我现在关闭此帖子、但如果您在执行这些步骤后仍无法获得输出、请随意回复。