This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC6140:输入过驱期间出现乱码样片

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1189009/tlv320adc6140-garbled-samples-during-input-overdrive

器件型号:TLV320ADC6140

主席先生,

我已将 ADC6140与 TI DSP C6747连接。

将 ADC6140配置 为字长度为16位、单端交流耦合输入。 PGA 增益达6dB。

DSP 上的 McASP0 RFMT 寄存器设置为0x00018078 //不旋转、16位 len、填充0、MSB 优先。

通常、我会给出250mV rms INP、并且我会得到适当的正弦波。

为了测试输入过驱情况,我将提供600mV 的输入(即,在 PGA 增益为6dB= 1.2V rms 的情况下,ADC 输入为600mV)。

我本来希望样本在峰值期间应被削波(饱和)、但这些样本会变乱(即+ve 峰值作为-ve 值出现)。

如何确保在输入过驱条件下采样已饱和(削波)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jagdish

    1) 1)什么输入频率?  模拟? FS 设置为什么?

    2) 2) 2)您能否为这两种情况提供采样输出?

    3) 3)您是否有输入的示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,谢谢你的回应,很抱歉我在私人假期的时候,延迟了我的答覆。

    1:最大模拟音频频率为6kHz、FS 设置为16kHz。

    3.附上示波器快照

    以下是 ADC6140的1kHz 输入、500mV rms 输入、内部 PGA 增益设置为5dB。 捕获 AIC3106编解码器的输出。

    以下是 ADC6140的1kHz 输入、600mV rms 输入、内部 PGA 增益设置为5dB。 捕获 AIC3106编解码器的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    找到了错误、我在 Int16样本上否定传入信号、这导致了问题。

    在采集样本时发现了此错误、感谢您的建议。