This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 音频放大器建议请求

Guru**** 2479025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192236/audio-amp-recommendation-request

主题中讨论的其他器件:TAS5805

大家好、TI 支持团队

请推荐满足以下条件的音频放大器产品。

-扬声器输出:1.1通道(中间1通道、低音扬声器1通道)

输出功率:10W + 10W

与音频混合相关

输入信号:I2S

-通过混合 L/R 通道输出

请考虑产品裕度提出建议。

此外、对于上述配置、请检查是否需要单独使用一个音频放大器、或者是否可以使用一个音频放大器(2通道)。

谢谢。

此致、

mj