This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:TAS6584-Q1配置发生器

Guru**** 2480135 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1185184/tas6584-q1-tas6584-q1-configuration-generator

器件型号:TAS6584-Q1

您好!

是否有实用程序可用于生成此器件的配置数据(TAS6584-Q1)?

我安装了 PurePath Console 3、但我们未使用评估板;相反、我们收到了样片、现在构建了原型并准备好进行测试。

我们非常感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    您可以将 EVM 中的 I2C 连接到电路板、并使用 PurePath Console 3进行开发。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    您说过这无法解决您的问题。  请提供更详细的解释、以便我们提供帮助。

    此致、
    Gregg Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregg、

    用户手册介绍了一个"终端系统集成"页面、其中可以导出软件 C 代码以包含在应用 MCU 项目中。

    我在 PPC3中找不到此页面。

    该功能是否可用、如果可用、如何访问它。

    此致、

    费尔南多·C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    费尔南多

    C 代码导出不适用于 TAS6581-Q1。

    此致、
    Gregg Scott