This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:PLL 不能正常工作

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192782/dir9001-pll-doesn-t-look-work

器件型号:DIR9001

大家好、  

PLL 看起来不起作用。 此器件是否需要外部晶体振荡器? 我的客户不使用 FSOUT0和 FSOUT1功能。 因此它们不使用晶体。 当有一个 SPDIF 输入时、PLL 工作并且在没有外部晶体振荡器的情况下生成时钟。

您能找到原因吗?

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    引脚28 (CKSEL)用于选择系统时钟源、低电平:PLL (VCO)时钟、高电平:XTI 时钟。  在 PLL 模式下(CKSEL = L)、输出时钟(SCKO、BCKO、LRCKO)由 PLL 源时钟生成。

    引脚27可被用作内部 PLL 或者数据奇偶校验错误的指示。

    如图所示、I2S CLKS 可从 PLL 或 XTI 进行路由、而 PLL 无需使用晶体来生成 CLKS。

    请参阅 8.3.3.1系统时钟源以了解 " PLL 时钟源说明"和  8.3.4 PLL 时钟源(内置 PLL 和 VCO)说明。

    另请注意 、内置 PLL 需要一个外部环路滤波器、其指定如下 :(8.3.5所需 PLL 环路滤波器说明):

    此致、

    Arash