This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:过流和再次计算

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5805MEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1191990/tas5805m-over-current-and-again-calculation

器件型号:TAS5805M

你(们)好。

我们正在对 TAS5805MEVM 电路板和我们要添加到下一个产品(采用 PBTL 配置)的新扬声器进行一些测试、但我们在某些歌曲上遇到了一些过流问题。  这些是 我们测试的扬声器的规格(16欧姆/60W rms)。 测试中使用的电源为24V/3A、但我们将在未来使用20V (USB-C PD)。

我们在发生故障时读取寄存器、只看到寄存器0x70发生变化(值0x01、因此右侧通道过流故障)。

我再次看到 这个关于 AGL 计算的主题、但我不知道公式来自哪里。 有人能给我一些关于这些方面的提示吗? 我们希望验证 TAS580M 是否可用于驱动这款新扬声器。

我还看到 这个主题 讨论了特定情况下推荐的调制模式和开关频率、但无法找到满足我们需求的明确建议。

如果能在这方面提供任何帮助,将不胜感激。

Yoann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yoann、您好!

     TAS58XX 调优指南 https://www.ti.com/lit/an/slaa894/slaa894.pdf?ts=1675288258952中的第3.1节 将为您提供有关重新配置的指导。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您的快速回答、我在等待时找到了此部分。 如果我正确地进行了计算、PDD = 24V、RL = 16欧姆、ZDC = 0.039欧姆、它会再次为我提供-2dB。 (我想知道 BTL 和 PBTL 配置的公式是否相同?)

    对于 AGL、我不确定公式:Vpeak = SQRT (PRMS * RL)* SQRT (2)、如果是、它为我提供43.81V、因此我猜 AGL = 0dB。 是这样吗?

    关于调制模式、它对过流问题有影响吗? 我看到 本文档 讨论了它们、但在我看来、它与空闲电流的关系比竞争电流更密切、但可能我错了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、皮霍奇

    您的计算正确。

    您的扬声器可能会承受非常高的功率、因此 AGL 不需要限制。

    您的配置仍然有 oc 问题?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的确认。

    如果我们再次设置为-2dB、则不再看到过流故障、但体积很小。 我们可以在再次出现过流之前将数字增益提高到4dB。 但这是 EVM 的第一个放大器(具有铁氧体磁珠的放大器)。 如果我们使用第二个放大器、我们可以增大到10dB、这次我们开始达到扬声器的限值。 好消息是,我们可以将此放大器与适当的电感器一起用于驱动我们的扬声器:)