This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA2006D1:设计说明、

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA2006D1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192338/tpa2006d1-design-clarification

器件型号:TPA2006D1

您好!  

我们为其中一个项目选择了 TPA2006D1DRBR 单声道放大器器的器件、该器件适用于8Ω Ω 1W 扬声器。

根据我的计算,该扬声器的放大器的 Vrms 输出电压应为(√8*1) 2.82V,以保持扬声器的1W 功率。

音频编解码器的最大线路输出电平为1.68Vpp。 因此、根据我的计算、输入电压(音频编解码器的线路输出)的 Vrms 为((1.68/2)/√2) 0.59V。

根据上述输出和输入电压详细信息、放大器的增益将为= 2.82V/0.59V= 4.77V/V  

数据表中提到、 为了获得最佳性能、放大器增益应为2V/V 或更低。 但根据我的计算、增益高于2V/V

有人告诉 我、我是否可以使用该放大器? 此外、让我 知道如果使用此放大器、会影响扬声器音频质量的因素。  

如果我的理解和计算错误、请更正我的问题。

谢谢、

JB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JB、您好!

    通常、为了保持环路稳定性的最佳条件、建议任何放大器都以较低的增益电平运行。 除此之外、TPA2006D1的大多数特定性能都是在2V/V 下测试的

    您仍然可以在所需的增益级别测试 TPA2006D1性能、您可以使用 EVM 通过更改输入电阻器值来进行评估。 我认为~5V/V 仍然可以、只是考虑到输出噪声会按比例增加。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivan、

    感谢您的回复、

    好的、我们将使用 EVM 评估我们的设计。

    谢谢、

    JB