This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:电源斜升速率

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1185773/pcm6260-q1-power-supply-ramp-rate

器件型号:PCM6260-Q1

您好、 专家:

我对 PCM6260-Q1电源斜升速率有疑问。 如下图所示、数据表要求电源斜升速率应高于1V/us。 但是、  由于电源 IC 具有软启动功能、系统设计无法满足此要求。 此要求是否为强制性要求? 如果系统设计无法满足此要求、会怎么样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    很抱歉、我们的 ADC 专家已下班、我将在接下来的12-24小时内回答您的问题。

    感谢您的耐心等待

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能给我发送您所包含的截屏源吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的时间! 快照来自从 TI 网站下载的数据表。

    e2e.ti.com/.../pcm6260_2D00_q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在数据表中、它建议电源斜坡慢于1V/us。 数据表第148页的图233。 数据表的翻译中必须有拼写错误。