This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1820Q1EVM:下采样

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120, PCM5120-Q1, PCM1820, PCM1801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192503/pcm1820q1evm-downsampling

器件型号:PCM1820Q1EVM
主题中讨论的其他器件:TLV320ADC5120、 PCM5120-Q1、 PCM1820、 PCM1801

各位专家:

只是想确认 是否可以为输出信号选择较低的比特率? 我们的客户是否可以为蓝牙模块选择16位、为高端音频设备选择32位、而无需在两者之间添加组件?

以防出现这种情况。 我们针对中高端音频应用最常见且经过测试的16位 ADC 是什么?

谢谢、此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    遗憾的是、PCM1820由硬件控制、具有固定的32位字长输出。 我推荐使用软件控制型 ADC、例如 TLV320ADC5120或 PCM5120-Q1、该 ADC 具有更灵活的 ASI、可满足客户的项目要求。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    最后一个问题、您是否还可以建议您的16 位音频应用中常用且经过测试的硬件控制型 ADC 之一? 可能采用标准 SOIC 或 TSSOP 设计、以便使用传统分线板对其进行测试。 谢谢你。

    此致、
    Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    PCM1801是我们唯一的16位 ADC、采用 SOIC 封装、应满足客户的要求