This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PurePath-CMBEVM:计算机未检测到 EVM USB

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: PUREPATH-CMBEVM, TAS5782M, TAS5782MEVM, PCM9211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1188143/purepath-cmbevm-evm-usb-not-detected-by-computer

器件型号:PurePath-CMBEVM
主题中讨论的其他器件: TAS5782MTAS5782MEVMPCM9211

您好!

我正在尝试通过 USB 连接到 PurePath-CMBEVM 主板、并将 TAS5782MEVM 连接到我的 PC、但  它未在我的 PC 上进行枚举。  我已启动并运行 PPC3应用、并已安装 TAS5782M 的应用。

TAS5782MEVM 的 PVDD 电源已连接、相应的 LED 指示灯亮起、表示已通电。  在 PPC3应用中、TAS5782MEVM 显示为离线。

我已经尝试重新安装 PPC3应用和 TI 驱动程序、但仍未检测到。 我正在运行 Windows 11、但在我的 Windows 8.1计算机上也无法正常工作。

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    为电路板通电时、蓝色 USB 锁定指示灯是否亮起?

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回复 Luis。 是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上是我的错误。  微型连接器旁边的蓝色 USB 指示灯亮起、但 PCM9211旁边标记为 LOCK 的指示灯不亮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    已看到 TAS1020固件损坏的一些情况、请按照本指南 TAS1020B-Firmware-Update-Procedure.zip 修复、 并告诉我这是否可以解决您的问题。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luis、这也不起作用。 我短接了 I2C 引脚并 运行 了 DFUtest 应用程序、但看不到电路板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以将此电路板发回 TI 并同时获取更换电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    让我和团队谈谈如何发送一个新的消息。 我将向您发送一封电子邮件、请求一些联系信息。

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Luis。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!  

    已发送电子邮件。 现在关闭此主题。

    此致、
    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Luis 的所有帮助、新电路板工作得非常完美!