This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:0x3C 寄存器的麦克风输入和线路输入之间的差异

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192325/tlv320adc5120-the-difference-between-microphone-input-and-line-input-of-0x3c-reg

器件型号:TLV320ADC5120

大家好、

我想知道 麦克风输入和线路输入之间的区别是什么、这是由0x3C 寄存器的位7配置的

BRS

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 PPC3中、当我切换0x3C 的位7时、没有任何变化。  

    这就是为什么、我对位7的功能很好奇。  

    BRS、

    Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提出 Shubiao 的问题、这些问题将在接下来的24至48个工作小时内得到解答。  

    此致、

    其他

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubiao、

    线路输入和麦克风输入之间的差异是电压电平。 通常情况下、输入电压约为1V、高于麦克风输入电压(单位可能为 mV)。 希望这能解答您的问题。

    此致、

    其他

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是

    感谢您的更新。

    对于 ADC5120、 在此配置之后、我找不到 PPC3中的任何更改、请帮助我了解如果切换  0x3C 的位7将会发生哪些更改?

    BRS、

    Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    对于 Vega 系列、您将看到麦克风或线路输入选择设置没有差异。 此设置适用于支持更高电压摆幅和直流耦合模式的 Polaris / Q1系列器件。

    希望这能解答您的疑问!

    此致、

    Sakshi