This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424-Q1:TDM 数据中的相邻信道是否为同一类型?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1193110/tas6424-q1-can-adjacent-channels-in-tdm-data-be-of-the-same-type

器件型号:TAS6424-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS6424

您好,团队

此处提到的是 TDM 数据流中的不同立体声对。 这是否意味着一对 I2S 信号(左声道和右声道)。

我的客户端当前希望单独配置四个通道:左前通道、右前 通道、右前 通道、右后 通道

通道2/3是两个右侧通道的数据。 我认为应该能够以这种方式以 TDM 格式传输数据。 是否受支持?

(__LW_AT__我的理解是 I2S 等数据不能相互传输同类型信道的数据、因为高电平和低电平 FS 会发送一个信道的数据。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alan

      TDM 数据格式与 I2S 模式不同、它不需要成对传输数据、也不依赖于 FS 时钟的高/低电平。

      如下图所示、TDM 模式仅使用 FS 时钟的上升沿、然后8通道数据可在 SDIN 线路上串联。 器件 TAS6424将使用其中的4个。 客户可以决定四个通道的顺序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shadow,

    好的。 我的想法似乎是正确的。 通道选择是任意的。 它只需对应于前面的 TDM 音频数据。

    谢谢!