This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255EVM:确定 PBTL 配置上 LC 滤波器的电容器和电感器值

Guru**** 2815245 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192256/tpa3255evm-determining-capacitor-and-inductor-values-for-lc-filter-on-pbtl-configuration

器件型号:TPA3255EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3255

尊敬的团队:

我们的团队正在为涉及正弦波的放大应用实施 TPA3255 D 类放大器。 我们计划使用 PBTL 来使功率输出加倍并降低温度、但很难找到一种可靠的方法来计算 PBTL 配置中 LC 滤波器网络的电容和电感。 我们的团队计划设计100kHz 的转角频率。 ‘,在给定电阻负载的 PBTL 配置中,是否有一种计算 LC 滤波器电容和电感的指导手册’方法?

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、William

    我认为下面的链接应该能为您提供帮助。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa701a/slaa701a.pdf

    此外、还有一个工具可帮助您计算参数。

    http://www.ti.com/lit/zip/slac729

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jesse:

    感谢您提供 pdf 文档和 Excel 计算器。 但是、计算器似乎仅提供 BTL 值、而不是 PBTL 值。 还是对 D 类放大器的两种拓扑都有效? 此外、pdf 中是否有部分内容可能遗漏了有关如何为 TPA3255上的 PBTL 拓扑选择电容器和电感器的更多详细信息?

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、William

      BTL 和 PBTL 的计算方法相同、这两种工作模式没有很大差异。