This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254:[BiCOM]有关 I2S 输出电平差异的查询(LCH 与 RCH)

Guru**** 2478815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1183296/tlv320aic3254-bicom-inquiry-about-i2s-output-level-difference-lch-vs-rch

器件型号:TLV320AIC3254

大家好、TI 支持团队

我收到了客户关于以下问题的询问。

[问题内容]

-正在使用的数字麦克风/ PDM 方法/正在使用的 LR 2CH

->左通道/右通道(I2S 输出)的增益差异约为原来的两倍

* I2S 数据使用 LRCLK:8kHz // MCLK 12.288MHz // 32fs。

[确认请求-]

-如果有有关如何使用数字 MEMS 的指南文档或源代码,请请求发送。

-上述问题的原因是什么?

-如果您有分析发生原因(寄存器转储等)所需的数据、请告知我们

-请查看随附的电路图。

e2e.ti.com/.../TLV320AIC3254_5F00_SCH.PDF

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个问题。

    在运行期间不可能进行 DSP 的配置设置是正常的吗?

    目前、只有通过在复位期间写入设定的值来改变 DSP 的配置。

    如果不是不可能、请告诉我问题的解决方案。

    如果还需要任何数据来确认这一点、请告诉我。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如何测量每个通道上的数字 I2S 增益?

     数字麦克风已多路复用至其他针脚、请确保已正确配置它们。

    我看到您已将 MISO 配置为 DMIC 时钟输出、将 SCLK 配置为 DMIC 数据、请参阅本 参考指南的表2-2以了解正确的寄存器设置。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa408a/slaa408a.pdf?ts=1672242031679&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTLV320AIC3254

    检查示波器上的 DMIC 时钟和数据、并确保它们正确无误。

    您希望在 DSP 上更改什么?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 pdjuandi

    随附了测试进度的软件。

    DH2A2_R13_202301101533 _测试_ ambipe.buf

    测试 i2s2打印

    级别、计数、索引、平均值、功率:14、24、3、13、505 <-左侧音频功率

    级别、计数、索引、平均值、功率:0、24、65、55、3140<-正确的音频功率

    请确认。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是 pdjuandi

    已确认所附文件未正常上传、因此我将再次附加。

    将其解压缩。

    e2e.ti.com/.../DH2A2_5F00_r13_5F00_202301101533_5F00_test_5F00_amibent.zip

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法读取此文件、您能否获得具有寄存器设置的 i2cdump?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    附加文件

    ACK  

    请申请 PLL 设置审核。

    2.有多少个数字麦克风时钟? 我需要 1.024MHz。

    e2e.ti.com/.../DH2_5F00_CODEC_5F00_DUMP.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、Peter 已不在办公室、我将继续他的工作。 您将在本周看到来自我的更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    PLL 评论:

    • 第0页、R4:PLL_CLK 被输入到 CODE_CLKIN,但是没有为 PLL_CLK [D3:D2]选择源
    • PLL 设置为:P=1、R=1、J=4、D=0
    • NDAC=1、MDAC=8、NADC=1、mAdc=48、DOSR=192、AOSR=64。 是否低于预期设置?
    • 请使用 COEFFICIENT-CALC 生成系数  
    [引用 userid="542416" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1183296/tlv320aic3254-bicom-inquiry-about-i2s-output-level-difference-lch-vs-rch/4486365 #4486365"]2. 有多少个数字麦克风时钟? 我需要 1.024MHz。[/引述]

     如前所述、您可以将 MISO 引脚配置为在 第0页的寄存器55中具有 DMCLKOUT。 但是、要获得所需的频率、您必须参阅应用参考指南的第2.7节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Daveon Douglas  

    谢谢。  

    我将其设置为这个

    *ADC、DAC 采样8kHz  

    * MEMS CLK:2.048MHz  

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您似乎是系数被错误地写入器件。 例如、寄存器5、如果使用 PLL、则应为0x92、其他一些系数也是如此。 但是、由于您提供的是通用 MCLK、因此无需使用 PLL。 您可以使用下面的路径

    通过使用 PATH、您可以使用下面所示的系数组合之一生成8kHz ADC/DAC FS。

    您还可以在 CLKOUT_M = 12或6的情况下对12.288Mhz MCLK 进行分频、以获得1.024Mhz 或2.048Mhz MEMS

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Daveon Douglas

    谢谢。


    我犯了一个错误
    您设置它是理解的

    ADC FS = DAC FS、

    谢谢。  

    祝你度过美好的一天!