This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:PPC3 TAS6584-Q1应用终端系统集成页面

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192649/tas6584-q1-ppc3-tas6584-q1-app-end-system-integration-page

器件型号:TAS6584-Q1

您好!

我尝试使用 PPC3生成微控制器代码、但无法找到软件手册中提到的"终端系统集成"页面。

此功能是否可用于 TAS6584-Q1?

此致、

费尔南多·C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我们的软件团队仍在执行此功能、很抱歉给您带来不便。 请使用 I2C 日志函数首先获取代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shadow、

    我可以这么做。

    TI 是否有用于在 I2S 模式下启动放大器的示例脚本?

    此致、

    费尔南多·C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      默认寄存器设置为 I2S 模式、24位字长。 仅将频道设置为播放将正常工作。

      您可以使用以下示例:

    w c0 00 00
    w c0 7f 00      #转至 Book0 Page0
    w c0 01 18     #重置设备
    w c0 02 01     #使用1SPW、BTL
    W c0 23 0A     #默认值、字长24位
    w c0 21 00     #默认值、I2S 模式

    w c0 03 44    #频道1、2播放
    w c0 04 44    # Channel 3、4  Play