This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5411-Q1:询问8 Ω 负载

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5411-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192695/tas5411-q1-inquiry-for-8ohm-load

器件型号:TAS5411-Q1

大家好、

我能否就 TAS5411-Q1提出问题?

在数据表中、 没有8 Ω 负载的数据。  那么、您是否会确认 TAS5411-Q1是否可以通过 VBAT (12V)支持4W (THD 1%)?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sam

      对于8 Ω 负载、4W 功率和12V VBAT、在1% THD 以内、应该没有问题。