This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC5120:不同输入阻抗的设计用途

Guru**** 2523010 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC5120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192413/tlv320adc5120-the-design-purpose-of-different-input-impedance

器件型号:TLV320ADC5120

你(们)好。

对于 TLV320ADC5120、它具有三种不同的输入阻抗:2.5k、10k、20k。

我想了解不同输入阻抗的设计目的。  

您是否愿意分享一些具体示例、以说明不同输入阻抗配置的优势。  

BRS

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubiao、

    非常感谢您的提问。 这将在接下来的24-48个工作小时内得到详细的答复。  

    此致、

    其他  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubiao、

    TLVADC5120上有多种不同的输入阻抗、可适应进入器件的单端或差分信号。 在以特定增益运行输入信号时、也可以考虑这一点。  

    此致、

    其他  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    矿石、

    感谢您的更新。  

    您是否会解释有关"将输入信号适应器件"的更多详细信息、具体示例对我来说非常好、让我了解如何调节2.5k、10k、20k 输入阻抗。  

    此外、正如您提到的增益、增益与输入阻抗之间有何关系?

    BRS、

    Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    (内部)输入阻抗(2.5k/10k/20k 欧姆)和(外部)交流耦合电容构成了一个高通滤波器、可对其进行配置、使其不会影响信号内容。 例如、如果使用具有外部1uF 电容器组合的10kohm 输入阻抗(选择)、则 HPF 截止频率将为~16Hz。

    希望这能解答您的问题!

    此致、

    Sakshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakshi、  

    这是否意味着、更高的输入阻抗允许降低 HPF 的截止频率、但它会带来更多噪声。

    因此、这是截止频率和噪声之间的折衷、我对吗?

    BRS、

    Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    是的、你是对的。 这是截止频率与噪声之间的折衷。 您还可以选择较低的输入阻抗、但可以使用更高/更大/更昂贵的交流耦合电容器来实现较低的截止频率。

    此致、

    Sakshi