This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC34:PCB 设计审查

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1193025/tlv320aic34-pcb-design-review

器件型号:TLV320AIC34

大家好、  

你好。 我代表客户发布此查询。

"我一直在与 TI 技术团队合作、为 我的电吉他商业产品设计 TLV320AIC34编解码器。

之前我制作了原理图、TI 技术团队对其进行了审查、然后我转到了 PCB 设计。 这次、我希望 TI 审查我的 PCB 设计、如果发现任何问题、请告知我、以便我可以在生产前解决。  

1 -在图1中、我已使模拟接地和数字接地相互隔离、正如您在图中看到的那样。 我仅在一个点(在 Picture2中圈出的区域)将它们组合在一起、该点位于编解码器下方(图片2)。 请检查设计是否正确?

2-我拆分了数字电源平面和模拟电源平面,并在它们之间添加了一个 GND 平面(图3),以更好地进行修整。 这是可以的吗?

3- Picture4显示了编解码器周围的布局。 我想对这一领域的布局提出一般性意见。 例如过孔放置、GND 放置等 您可以突出显示是否发现任何问题。

4-我已经在 KiCAD 6.0中进行了设计。 如果您想查看实际的设计文件、那会非常好。 我可以将其发送给您进行查看。  

正在等待您的回复。 谢谢"

请提供建议。 感谢您的帮助。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

    请允许我在本周内回顾一下、并离线继续对话。