This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1798:OPAMP 规格详细信息、请参阅、了解在 DAC 模拟音频输出之后连接的 I-V 转换电路

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: NE5534, PCM1798, OPA2134, OPA604, OPA134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1193217/pcm1798-opamp-specification-detail-using-for-i-v-convert-circuit-connected-after-dac-analog-audio-output

器件型号:PCM1798
主题中讨论的其他器件:NE5534OPA2134OPA604OPA134

在 PCM1798的数据表中、建议将 NE5534用于连接到 PCM1798模拟输出的 I-V 转换电路。

但 NE5534对我们来说太高了。

您能在下面告诉我吗?

(a)其他推荐的运算放大器器器件型号

(b)此 I-V 电路所需的运算放大器规格或计算方法

BR、

Masa Hibino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常、您可以使用许多不同的低   失真和低噪声运算放大器。 在他们的数据表(通常是第一页) 中,他们提到了应用程序。 您希望 使用 适用于音频应用或线路驱动器的运算放大器。  一个很好的替代方案是 OPA134或 OPA2134。 另一个建议是 OPA6x7或 OPA604

    此致、

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我注意到了。