This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DIR9001:想要提取 SPDIF 信号

Guru**** 2519460 points
Other Parts Discussed in Thread: DIR9001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1193774/dir9001-would-like-to-extract-spdif-signals

器件型号:DIR9001

大家好、

是否可以直接从该器件的 ADC 输出中提取 SPDIF 信号? 目前、他们使用此器件中的 ADC 和 DAC 来提取如下 SPDIF 信号。

ADC -> USB -> PC -> USB -> SPDIF

此致、

山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shunsuke、

    您能否更具体  地介绍"此器件中的 ADC 和 DAC "?  

    DIR9001可以以  不同 的标准对双相信号格式进行解码,其中包括(S/PDIF)。

    Arash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我附上了下面介绍客户情况的图。 如今、他应用了"客户当前使用情况"。 但是、他希望在不使用 USB 通信的情况下提取 SPDIF 信号、例如"客户的理想用法"。 有可能吗?

    此致、

    山本顺锡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我 相信  您可以使用功能方框图中的用户数据输出块。 UOUT 引脚 是用户位输出并与 LRCKO 同步。
    此致、
    Arash