This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3244EVM:用于 EVAL 板的 Gerber、以了解布局?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3244

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1193907/tpa3244evm-gerber-for-eval-board-to-learn-layout

器件型号:TPA3244EVM
主题中讨论的其他器件:TPA3244

您好!

我是一名业余爱好者、为 TPA3244放大器做我自己的 PCB 布局。 是否有人拥有 EVAL 板的光绘文件、以便我从中学习?

我查看的是 PDF TPA3244-EVAL 数据表中的图像 、但它们仅显示顶层和底层 。 看一下、这似乎是一个4层电路板、扬声器输出位于内层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      我将通过电子邮件发送项目文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    Gerber 文件已通过电子邮件发送。

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、这真的很有趣!

    没有在 PDF 中显示所有图层的原因是什么?