This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6260-Q1:信号数据异常和架构问题

Guru**** 2478765 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6260-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192721/pcm6260-q1-signal-data-anomalies-and-schema-issues

器件型号:PCM6260-Q1

您好,团队

1、客户使用 PCM6260-Q1作为蓝牙麦克风 ADC、以输出至 H3 SOC。 在免提测试期间、H3收集的 PCM6260的 TDM 数据输出具有以下红圈凸起。 这种凸包显然不是人类的声音。 该信号是否与芯片相关? 它是如何产生的?

2 μ A、、PCM6260向 SOC 输出 TDM。 我们能否将 PCM6260配置为从设备、即从 SOC 到 ADC 输出 WS/BCK、并从 ADC 到 SOC 输出数据?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan、

    感谢您的提问。 我们将对这些进行研究。 等待24-48个工作小时的响应。  

    此致、

    其他  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Alan、

    您能否描述信号是如何进入 ADC 的? 是的、PCM6260-Q1可配置为从器件。

    此致、

    其他  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我是

    1、前端器件是麦克风的输入信号。 然后进入 ADC

    PCM6260信号的突出表现在输出端。

    2、请告诉我 PCM6260的从配置方法。

    如何配置 PCM6260的从模式。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    感谢您提供的图表、让我们在24-48小时内收到有关此查询的回复。  

    此致、

    其他

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    在我们寻求解决方案的过程中、您有几个请求:

    1. 如果可以重新出现此问题、请提供示波器读数以显示 PCM6260接收的时钟速率。 例如、从 PCM6260传出并由 H3 SOC 提供的示波器上显示的 FLCK 和 BCLK 以及所有其他时钟(H3 SOC 是某种处理器、对吧?)
    2. 是否在 H3 SOC 和  PCM6260的控制接口之间使用 i2c 或 SPI 模式?
    3. 还提供 进入 PCM6260的输入信号的信息。  
    4. 此信号是否是 H3 SOC 的输出?

    当配置这些时、主器件和从器件必须使用相同的模式在它们之间进行交互。

    此致、  

    其他