This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC20K:TLV320AIC20K

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6655, TLV320AIC20K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192688/tlv320aic20k-tlv320aic20k

器件型号:TLV320AIC20K
主题中讨论的其他器件:TMS320C6655

您好!

 我们在设计中使用 TLV320AIC20K。 编解码器 McBSP 线路与 TMS320C6655 DSP 连接以驱动扬声器输出。 不使用 MIC、耳机输入、耳机输出和线路输入等其他用途。 我们将这些引脚变为 NC。 但是、虽然 DOUT 引脚我们看到了一些信号输出、 但我们想知道是否需要终止未使用的引脚?

谢谢、

Hariprasanth A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、 我们建议将所有未使用的模拟输入交流耦合到接地。 您可以将所有电容器并联短接至一个0.47uF 电容器至 GND、以节省空间。 未使用的数字输入也必须短接至 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daveon:

    下面附加的捕捉供您参考。 我们仅使用了扬声器输出、因此我们需要 通过0.1uF 将 MIC、线路、耳机、手持终端和访客 ID 输入连接到 GND。 以及耳机和手机输出信号。  是否还需要为 MICBIAS 做任何工作? 我们通过使用寄存器禁用了 ADC 部分。 之后、我们还在 DOUT 引脚上显示了信号输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="544457 URL" URL ="~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192688/tlv320aic20k-tlv320aic20k/4496669 #4496669"]我们仅使用扬声器输出、因此我们需要 通过0.1uF 将 MIC、线路、耳机、手持终端和访客 ID 输入连接到 GND。 以及耳机和手机输出信号的情况。[/quot]

    手持终端、耳机和 MIC 均为模拟输入信号、如果未使用、则应具有接地电容。 更正了我的原始注释、我们通常建议使用0.47uF 电容。 模拟输出(DAC 的输出)可保持未连接状态。

    • 我看不到 IC 的其余部分完全连接、但遵循推荐的电源轨电路。 d/s 图38

    • SCL/SDA 也应该被上拉至 IOVDD
    • 可在寄存器1的 D3位将 MICBIAS 编程为0V。   如果未使用、则应将其保持未连接状态
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    您能否共享您的 TI 邮件 ID、因为我需要与您一起查看我的原理图编解码器器器件、但无法在此处发布原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已向***mulam@cyient.com 发送电子邮件 以离线继续对话。

    此致、