This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA2311:PGA2311

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA2311, PGA2310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194535/pga2311-pga2311

器件型号:PGA2311
主题中讨论的其他器件: PGA2310

您好!

我在+/-5V 模拟电源下运行 PGA2311。 由于目前库存中没有我所需的数量、我可以在这里购买 PGA2310吗? SOIC 版本。 工作方式是否完全相同?

Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Divar、

    [引用 userid="114191" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194535/pga2311-pga2311 "]会使其工作方式完全相同?

    PGA2311和 PGA2310的工作方式非常相似、并且这两个器件都是引脚对引脚兼容的、但我不会说它们的工作方式完全相同。  

    例如、PGA2310的工作电压范围为4.5V 至15.5Vdc、PGA2311是低电压器件、工作电压范围为4.75V 至5.25Vdc。 输入和输出电压范围略有不同。 如果您知道这些差异、它们应该起作用。  

    此外、 PGA2310中使用的所有电气元件的额定电压均高于16Vdc、OPA2311中的所有电气元件的额定电压可能更低。 除非 两个 PCB 的电源轨在两种情况下均使用5Vdc、否则您需要注意组件额定电压。    

    我检查了 TI 网上商店、这是当前库存状态。 如果您需要更多助手、请告知我们。  

    https://www.ti.com/product/PGA2311#order-quality

    https://www.ti.com/product/PGA2310?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=asc-amps-null-prodfolderdynamic-cpc-pf-google-wwe_int&utm_content=prodfolddynamic&ds_k=DYNAMIC+SEARCH+ADS&DCM=yes&gclid=CjwKCAiArY2fBhB9EiwAWqHK6n1nLkr70heXGMqy4mzXJe6VshgnLGDCINOyY43QC3Ev6jnqAQYoBxoChLcQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds#order-quality

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    由于使用 PGA2311的电路板上的电源轨为+5V/-5V、因此如果要将其与 PGA2310进行交换、我可以将其视为相同的电源轨吗? 我们正面临这一问题、因为存在供应链问题、如果我可以使用 PGA2310、那将非常好。

    Divakar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divar、  

    [引用 userid="114191" URL"~/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194535/pga2311-pga2311/4503804 #4503804"]由于供应链问题,如果我可以使用 PGA2310,那将会很好。

    它应符合您的双电源轨设计。   

    请与您所在地区的 TI 网上商店工程师或 FAE 合作、如果您想在您的内部维护供应需求、可以考虑提前进行计划。  

    如果您有其他问题、请告知我们。 我现在将关闭此查询。  

    最棒的

    Raymond