This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM5101A:满量程模拟输出电压容差

Guru**** 2747985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCM5101A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194744/pcm5101a-tolerance-of-full-scale-analogue-output-voltage

器件型号:PCM5101A

大家好、

PCM5101A 规定 了直接线路电平2.1VRMS 输出、但剂量并未给出相关的最小值/标称值/最大值。 满量程模拟输出电压的容差是多少?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 数据表仅提供了典型值2、1Vrms、因此此处未提供最大值和最小值。 我们仅查看数据表值。

    我想、随着不同参数的变化、您可能会看到大约5%的变化、 但这不是官方规范。

    此致、

    Arash