This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5756MDCAEVM:HybridFlow 1 DRC 问题-尝试通过硬拐设置∞:1比率

Guru**** 2862490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1187630/tas5756mdcaevm-hybridflow-1-drc-issue---trying-to-set-a-1-ratio-with-a-hard-knee

器件型号:TAS5756MDCAEVM

你(们)好。

我正在尝试设置 DRC、以便在输出达到25W 时启动。 我已经使用以下参数设置了混合流1 DRC:

寄存器[n]       阈值[dB]         关闭[dB]         比率类型           比率

寄存器0         -124.            46.              比较             1

稳压器1.          -65            46.               扩展              0.01.

稳压器2.           12.            -30              扩展              1

我的结果如下:

 

您可以看到、线性输入=输出和输出=-22dB (平顶)之间存在一个响应与设定曲线不符的区域。 它的接缝就像 DRC 有一个卷筒或柔软的膝部一样。 是否有方法将设置为从线性输入=输出直接变为平板型限制、如下所示?

感谢您的任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试了您的参数、但它出现以下错误。 区域1处的0.01似乎无效。

    您能给我提供配置文件吗、然后我可以打开并确认。

    BTW、您的第二个图中的参数是什么? 也使用 tas5756测量? 还是其他芯片?

    谢谢。

    Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../DRC-profile-170123.xml

    您好 Jesse、

    感谢您的帮助、附件是我的 xml 配置文件。 第二个数字是从使用 TAS5756的产品测得的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Sebast

      Jesse 在中国假期不在办公室。 将于29日左右返回办公室。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow 和 Jesse、您好、希望您新年过得愉快! 我想知道是否有关于此问题的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,塞斯蒂安

    很抱歉耽误你的时间。

    如何调整衰减时间。

    在蓝色圆圈中的参数下方、响应越小、速度就越快。

    软膝部可能会改善。

    谢谢。

    Jess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、

    感谢您的提示、这方面的改进略有改善、但我仍然从 拐点(478mV 输入)直到最大输入1.5V、输出增加0.8V。 是否有办法在拐点至最大输入之间实现相等的输出电压?

    我的 config 文件是:

    e2e.ti.com/.../v2-draft.xml

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 塞斯蒂安

    对于每个频带、峰值检测器通过应用 α 滤波器将音频数据流的峰值派生到 DRC 中、α 滤波器需要能量时间来进行峰值检测。 因此、输出不可能完全平坦、您的配置接近极限。 您还可以尝试对能量时间进行衰减以提高输出平坦度、 能量时间可以设置为音频数据流中所有频率音调的至少一个完整周期。