This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3104:TLV320AIC3104:背景噪声

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1193435/tlv320aic3104-tlv320aic3104-background-noise

器件型号:TLV320AIC3104

您好!

您对如何改善  TLV320AIC3104的 MIC1/2 (Pin10-11/Pin12-13)的背面接地噪声有什么想法吗?

此设计 是从外部电话到  TLV320AIC3104 音频编解码器的 MIC1/2 (Pin10-11/Pin12-13)的语音呼叫。

您能否帮助建议如何 设置 AGC 的相关寄存器值以改善 背景噪声 ?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册以帮助解决噪声问题: 音频编解码器中的常见噪声问题

    AGC 的配置是直接的、 在数据表的10.3.3.2.(2-5)中进行了说明。 AGC 由下面突出显示的寄存器进行控制、并且可以通过衰减/增益一个变化的输入信号到您编程的目标电平来帮助。  

    TLV320AIC3104数据表和 AGC 说明早已完成,有关技术/概念的进一步说明,您可以参考应用手册 《使用 TLV320ADCx140中的自动增益控制 器》。 *请注意 ,AIC3104的写入和配置 将与本说明所示的不同。*

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的帮助!