This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3223:正确的自举电容值

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1194340/tpa3223-proper-values-of-bootstrap-capacitors

器件型号:TPA3223

在数据流中、四个自举电容器的理想值通常为33nF、而图10.6和10.1显示220nF。 评估模块也使用33nF。 就效率而言、220nF 似乎很关键、尤其是 PVDD 小于30V 时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    建议使用33nF 至220nF 的自举电容器。  如果自举 电容的电容不够大、可能会导致 OC 错误、  建议 的最小 值为33nF。 您可以 根据实际应用选择合适的值。