请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6422E-Q1 主题中讨论的其他器件:TAS6424
您好!
客户对6422和6424使用相同的 TDM 格式;但来自6422的语音正常、而来自6424的语音有噪声。
那么、正如标题所述、 6422和6424的初始化是否有任何差异?
谢谢你
B&R
元
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
客户对6422和6424使用相同的 TDM 格式;但来自6422的语音正常、而来自6424的语音有噪声。
那么、正如标题所述、 6422和6424的初始化是否有任何差异?
谢谢你
B&R
元
你(们)好
首先要与您确认的是、TAS6424和 TAS6422都有 E 和无 E 版本、它们是否使用 E 版本或不使用 E 版本测试两个器件?
可能会有来自音频源的噪声、因为 TAS6424仅使用2通道数据可能不包含噪声、但仅使用6424的另2通道可能具有噪声。
除了这种可能性之外、I2S 上可能不会出现问题、这两个器件之间没有太大的差异。 我们可以检查 PCB 板上的差异。